Vær den første! Få siste nytt og oppdateringer
Forslag

    Slipp løs fargene fra TV-skjermen med den nye WiZ HDMI Sync Box

    April 29, 2025

       

    Slipp løs fargene fra TV-skjermen med den nye WiZ HDMI Sync Box

     

    Oslo, Norge - Signify (Euronext: LIGHT) som er verdens ledende innen belysning lanserer nye TV-synkroniseringsfunksjoner og -produkter for sitt smartbelysningsmerke WiZ, som gjør det mulig for brukerne å fordype seg i en verden av dynamiske farger og stemninger på en enkel måte. Med den nye WiZ HDMI Sync Box med TV-lightstrip har brukerne nå en enkel og rimelig måte å synkronisere lys med underholdningsinnholdet i hjemmet på, noe som tar filmkvelder, sportstitting og gaming til nye høyder. De nye Gradient Light Bars og Gradient Floor Light er designet for å være det perfekte tillegget til TV-synkroniseringsopplevelsen.

       

    Gi liv til skjermen din

     

    WiZ HDMI Sync box med TV-lightstrip er alt brukerne trenger for å gi liv til skjermene sine. Ved å koble en Sync box til en HDMI-medieenhet, for eksempel en strømmeenhet eller spillkonsoll, og feste en LED-lightstrip på baksida av TV-en, kan brukerne synkronisere lysene med fargene og lysstyrken på TV-skjermen. Det er ikke nødvendig å plassere et kamera på toppen av TV-skjermen, og det er ikke behov for en komplisert kalibreringsprosedyre. Den støtter HDMI 2.0 og videoformater opp til 4K ved 60 Hz med HDR10+/Dolby Vision. Sync box leser videosignalet direkte fra HDMI-inngangen, analyserer øyeblikkelig hele skjermen og genererer ultranøyaktige farger på lysene. HDMI Sync box har en segmentert RGBIC lightstrip på tre sider for enkel montering på baksida av TV-en, og den finnes i to forskjellige størrelser som passer til TV-er fra 55" til 65" og fra 75" til 85".

     

    Det enkle oppsettet og den personlige opplevelsen gjør WiZ Sync Box perfekt for hvilken som helst stil og enhver anledning til å se på TV. Med de fire forhåndsinnstilte synkroniseringsmodusene - Cinematic, Vibrant, Relaxation, Rhythmic og tilpassbar lysstyrke, fargemetning og intensitet - kan brukerne stille inn lysene til å følge alle fargene tett med drastiske lysstyrkeendringer eller til gradvis overgang mens de matcher fargene til den dominerende fargetonen på skjermen. HDMI Sync Box fungerer med alle WiZ-fargelamper som støtter både Wi-Fi og Bluetooth. Brukerne kan koble så mange lamper til Sync Box som de vil (de må være koblet til samme Wi-Fi-nettverk) og få dem til å synkronisere med TV-en samtidig. Sync Box har også en innebygd mikrofon som kan fange opp lyd fra hvilken som helst kilde og få lysene til å endre farge og lysstyrke i takt med musikken. Styringen er enkel via WiZ-appen, stemmen (med Google eller Alexa) eller WiZ-fjernkontrollen. Brukerne kan også stille inn funksjonen for automatisk veksling i appen, slik at TV-synkroniseringslysene slås på og begynner å synkronisere automatisk når HDMI-mediekilden gir et signal.

       

    Kompakt design, bemerkelsesverdig atmosfære: Gradient Light Bars

     

    Gradient Light Bars skaper fengslende belysning i alle slags rom. Hver light bar kan styres individuelt og har et flerfarget segmentdesign som viser flere farger samtidig, noe som skaper vakre lyseffekter på veggen. Gradient Light Bars er allsidige å installere, og leveres med ulike monteringsbraketter som gjør det mulig å plassere dem horisontalt eller vertikalt på benker eller skrivebord, eller bak TV-er og skjermer.

       

    Få farger til hvert hjørne: Gradient Floor Light

     

    Gradient Floor Light har et flerfarget design og lyser opp ethvert rom med fantastiske lyseffekter. Det slanke, minimalistiske designet passer uanstrengt inn i hvert hjørne og utfyller ulike interiører.

     

    Både Gradient Light Bars og Gradient Floor Light skaper en engasjerende atmosfære ved å synkronisere fargene med skjermen (Sync box kreves) og med musikk. De er Matter-kompatible, slik at de også kan styres med Alexa, Google Home og Apple HomeKit.

     

    For mer informasjon, besøk www.wizconnected.com/explore-wiz/entertainment.

       

    Tilgjengelighet

    Produkter tilgjengelig fra mai 2025 og utover på Namron, Proshop, Coolshop og Komplett.

     

    HDMI Sync box med TV backlight for 55”~65” TV

    • NOK 1039

     

    HDMI Sync box med TV backlight for 75”~ 85” TV

    • NOK 1269

     

    Gradient Light Bars

    • NOK 689

     

    Gradient Floor light

    • NOK 1039

    For mer informasjon, vennligst kontakt:

     

    Signify Nordics, PR Manager
    Anne-Cathrine Tjørnehøj

    Tel: +45 40330806

    E-mail: Anne-Cathrine.Tjornehoj@signify.com

     

    Om Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) er verdens førende innen belysning både for det profesjonelle markedet, forbrukermarkedet og belysning til Internet of Things. Våre Philips-produkter, Interact belysningssystemer og data-aktiverte tjenester gir merverdi til firmaer og forvandler private hjem, bygninger og offentlige områder. I 2024 hadde vi en omsetning på 6,1 milliarder Euro og cirka 29000 ansatte fordelt på over 70 land. Vi utnytter lysets fulle potensiale for at gi en lysere hverdag og bidra til en bedre verden. Vi har vært i Dow Jones Sustainability World Index i åtte sammenhengende år siden børsnoteringen vår, og har oppnådd platinium-klassifisering hos EcoVadis i fem sammenhengende år, noe som plasserer Signify i den beste 1 prosent av firmaene som blir vurdert. Nyheter fra Signify finner du på Newsroom, X, LinkedIn og Instagram. Investorinformasjon finner du på Investor-siden vår.

    Meydan Bridge

    Flere pressemeldinger

    • Signify lanserer Europas første LED-lysrør laget av resirkulert plast

      mai 27, 2025

      Signify lanserer Europas første LED-lysrør laget av resirkulert plast

    • WiZ lancerer en HDMI Sync Box

      april 29, 2025

      WiZ lancerer en HDMI Sync Box

    • Signifys resultat for første kvartal 2025

      april 25, 2025

      Signifys resultat for første kvartal 2025